系统改造
机械安全防护 弧光监测系统 无功补偿方案 谐波治理 ABB Ability™ EDCS 电动机起动控制
机械安全防护
随着科学技术的发展,各个行业为提高生产力,大量的自动化设备投入生产。起初,人们并未意识到安全问题,人机混合生产作业存在许多的安全隐患。随着安全事故的不断出现,安全问题成为一个全球性的问题,越来越受到各行业的关注。欧洲一些行业最早推行安全认证,不仅制定了机械安全标准,而且还通过安全防护方案来降低安全风险。
ABB不仅是代表生产安全及安全防护的标准组织,而且在安全生产和安全防护方面拥有着丰富的经验。每天,我们都在致力于为客户寻找和设计最全面的生产安全防护方案。无论是单台设备, 还是整个生产线,ABB都可以让您的安全防护变得简单和可靠。安全控制层:安全继电器、安全控制器、Pluto安全PL C及总线系统。
安全控制层:
安全继电器、安全控制器、Pluto安全PL C及总线系统
安全检测层:
安全门锁/Eden传感器、Spot安全光束 Focus光幕/Look激 光扫描器、安全触边/缓冲块/安全地毯
安全操作层:
Safeball双手开关、三位控制器、Smile急停安全
安全防护层:
Quick-Guard安全围栏、SafeCAD、安全卷帘门
安全诊断层:
Smart停止时间分析仪
标准与规则
ABB 帮助研发标准
指令和标准对机器生产商和安全设备制造商而言,是非常重要的依据。ABB加入国际组织来研发包括工业机器人,安全距离和控制系统安全特性等标准,并从中吸取各种经验,使这个标准能满足各种生产的要求,提高效率,同时达到更高安全等级。ABB 乐于和客户分享关于标准方面的知识。
电弧概念
电弧是放电的一种现象,当两点之间的电压超过其空气绝缘强度极限时就会发生。弧光产生时,中心温度约为7000~9000℃,甚者可高达20000℃,相当于太阳表面温度的2倍。释放的能量高达8 - 6 0MW,与电弧燃烧时间和短路电流成正比。电弧燃烧持续时间超过100ms后,所释放的能量开始急剧增加; 大约1 5 0 m s 时, 电缆开始燃烧;200ms时,铜排开始燃烧;250ms时,钢材开始燃烧。配电柜内的电弧故障是供配电系统安全事故中最危险且最易多发的。
电弧产生原因
人为过失错误
机械、设备故障导致
松动或导电异物造成不良连接;
环境污染或腐蚀严重
动物闯入
没有弧光保护的电弧
采用ABB弧光保护的电弧
TVOC-2 弧光监测器
全新的弧光监测系统(Arc Guard),以弧光作为判断条件,通过光纤传导信号,反应时间仅需要1毫秒,指令断路器的脱扣器快速切断电弧故障回路,整个动作时间小于30~50ms。该保护跨越所有保护和延时,不受其他保护限制。
采用TVOC-2,在电弧故障发生时,发现故障现象更快、总跳闸时间更短、使系统更可靠,提高了开关设备的安全性,减少了对人员和设备的伤害;点式传感器设计,可在事故后简单、快速的定位故障位置,最大限度的缩短生产停工时间,省时又省钱。
弧光监控系统应用
弧光监测系统获得功能安全性SIL-2标准认证,适用于所有类型的中、低压开关柜。ABB可以根据不同需要为电力、冶金、电信、船舶、石油钻井平台、造纸、化工、风力和光伏发电、医疗、金融、数据中心等领域用户提供个性化的解决方案。
由带内部模块 PR120/K 的断路器和和弧光监测器组成,此方案可显著减少总断开时间(仅需35-45ms),无需依赖分励脱扣器,而是由电子单元直接发出断开指令。
针对ABB 断路器提供2种解决方案
由带分励脱扣器(SOR)的断路器和弧光监测器组成,
总断开时间为60-75ms;
针对其他品牌断路器解决方案
将原有低压断路器加装分励脱扣器与ABB弧光监控器组成;
中压断路器与ABB弧光监控器加装电流感应单元组成。
无功补偿系统可能受到以下问题的困扰:
功率因数低,受到电力罚款,电费昂贵
电容器频繁出现故障:过热、变形或爆炸
电容器损耗快,需要频繁更换
变压器超负荷
断路器意外跳闸
电缆过热
电子元件频繁烧毁或受到电磁干扰
……
ABB专业的无功补偿方案能帮助您解决上述问题,让您省钱更省心
避免昂贵的电力罚款
更好的使用电动机
更好的使用电缆
减少损耗
减少电压降
RC / RCR整柜补偿推荐方案:400V / 50Hz1)
分支回路补
偿单元号
净补偿容量
(KVAR, 400V)
步长2) 功率因数控
制器×数量
主开关 分支回路补偿单元号×数量
OS隔离开关熔断器组 OT隔离开关*数量
RC(纯电容补偿 - 等步长方案)
RC120 120 1:1:1:1:1:1:1:1 RVC - 8" 1 OS400D03P" 1 OT315E03P" 1 RC15" 8
RC180 180 1:1:1:1:1:1 RVC - 6" 1 OS400D03" 1 OT400E03P" 1 RC30" 6
RC240 240 1:1:1:1:1:1:1:1 RVC - 8" 1 OS630D03P" 1 OT630E03P" x 1 RC30" 8
RC300 300 1:1:1:1:1:1:1:1:1:1 RVC - 10" 1 RC30" 10
RC360 360 1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1 RVC - 12" 1 OS800D03P" 1 OT800E03P" 1 RC30" 12
RC450 450 1:1:1:1:1:1:1:1:1:1 RVC - 10" 1 OS1250D03P" 1 OT1000E03P" 1 RC45" 10
RC540 540 1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1 RVC - 12" 1 OS1250D03P" 1 OT1250E03P" 1 RC45" 12
RCR(带7%电抗器 - 不等步长方案)
RCR120 - 7% 120 1:1:2:2:2 RVC - 6" 1 OS400D03P" 1 OT315E03P" x 1 RCR15-7%" 2 + RCR30-7%" 3 + -
RCR180 - 7% 180 1:2:3:3:3 RCR15-7%" 1 RCR30-7%" 1 RCR45-7%" 3
RCR240 - 7% 240 1:3:3:3:3:3 OS630D03P" 1 OT630E03P" 1 RCR15-7%" 1 RCR45-7%" 5 -
RCR300 - 7% 300 1:1:3:3:3:3:3:3 RVC - 8" 1 OS630D03P" 1 OT630E03P" 1 RCR15-7%" 2 RCR45-7%" 6 -
RCR360 - 7% 360 1:2:3:3:3:3:3:3:3 RVC - 10" 1 OS800D03P" 1 OT800E03P" 1 RCR15-7%" 1 RCR30-7%" 1 RCR45-7%" 7
RCR450 - 7% 450 1:2:3:3:3:3:3:3:3:3:3 OS1250D03P" 1 OT1000E03P" 1 RCR15-7%" 1 RCR30-7%" 1 RCR45-7%" 9
RCR540 - 7% 540 1:1:2:2:3:3:3:3:3:3:3:3:3:3 RVC - 12" 1 OS1250D03P" 1 OT1250E03P" 1 RCR15-7%" 2 RCR30-7%" 2 RCR45-7%" 10
RCR(带14%电抗器 - 不等步长方案)
RCR120 - 14% 120 1:1:2:2:2 RVC - 6" 1 OS400D03P" 1 OT315E03P" x 1 RCR15-14%" 2 + RCR30-14%" 3 + -
RCR180 - 14% 180 1:2:3:3:3 RCR15-14%" 1 RCR30-14%" 1 RCR45-14%" 3
RCR240 - 14% 240 1:3:3:3:3:3 OS630D03P" 1 OT630E03P" 1 RCR15-14%" 1 RCR45-14%" 5 -
RCR300 - 14% 300 1:1:3:3:3:3:3:3 RVC - 8" 1 OS630D03P" 1 OT630E03P" 1 RCR15-14%" 2 RCR45-14%" 6 -
RCR360 - 14% 360 1:2:3:3:3:3:3:3:3 RVC - 10" 1 OS800D03P" 1 OT800E03P" 1 RCR15-14%" 1 RCR30-14%" 1 RCR45-14%" 7
RCR450 - 14% 450 1:2:3:3:3:3:3:3:3:3:3 OS1250D03P" 1 OT1000E03P" 1 RCR15-14%" 1 RCR30-14%" 1 RCR45-14%" 10
RCR540 - 14% 540 1:1:2:2:3:3:3:3:3:3:3:3:3:3 RVC - 12" 1 OS1250D03P" 1 OT1250E03P" 1 RCR15-14%" 2 RCR30-14%" 2 RCR45-14%" 10
1)表中方案为推荐方案,仅提供元件(不提供柜体),用户可根据所需自由选择其它匹配
2)该参数可在RVC控制器设定。
量身定制的谐波治理方案,可以让配电系统恢复到
安全和清洁的运行状态。ABB提供的谐波治理升级
改造包括以下内容:
现场检测
了解运行状况、故障现象分析;
采用专业仪器,进行现场电能质量测量和分析;
制定方案
量身定制谐波治理方案,如配合无功功率补偿改造,效果更好
优化治理解决方案
现场施工
现场勘查
设备安装、调试
验证报告
改造后对电能质量跟踪监测
出具报告比对治理效果
有源滤波器-PQF
宽范围电压等级:208-690V 50/60HZ(±5%)
滤波范围:第2次到第50次
可对每次谐波进行单独设定
最大容量可到3600A
滤波能力可高达97%
反应迅速,<0.5ms瞬时响应
ABB Ability™ EDCS 智能配电云平台是由ABB与微软公司联合开发,旨在帮助客户随时随地了解电气设备运行状况,远程监控、优化和控制,实现高效电能云管理。
根据需求和应用场合,用户可以选择三种连接方式:嵌入式、外挂式和万能式,将智能化元件便捷地连接到云平台上,实现与Emax 2(必须配置Ekip Com Hub模块)共享数据,或通过Modbus RS-485、Modbus TCP、Ekip Link等通讯协议与Ekip E-Hub共享数据。或通过Ekip Up模块(必须配置Ekip Com Hub模块)将非ABB的开关设备连接至云端。
用户可以在任何时候和地点通过智能手机、平板电脑或个人电脑登录Web网页,访问ABB预置的工作界面-云平台,可以实现多个站点同步实时监测,对不同设备的性能进行横向对比。根据用户访问级别,提供数据报告。
采用Ekip Com Hub模块的嵌入式方案
Emax 2装配全新的Ekip Com Hub模块后,可以将整个配电柜连接至云端。只需将Ekip Com Hub通讯模块插入到Emax 2本体上,并连接至互联网。
采用Ekip Com E-Hub模块的外挂式方案
Ekip Com E-Hub模块可安装在DIN导轨上,用于采集整个系统的数据。此外,还可以连接各种传感器,通过模拟和数字I/O接口监测环境参数(温度、水、气体)。也可选择WiFi或GPRS模块实现无线连接。
ABB在低压配电领域推出了许多技术创新,在简易性和性能方面设定了新标杆。
ABB Ability™ EDCS可以采集安装在低压配电系统的ABB产品的相关信息。
这些产品可以便捷地连接到云平台,实现与Emax 2(必须装配Ekip Com Hub模块)共享数据,或通过Modbus RS-485、Modbus TCP、Ekip Link通讯协议与Ekip Com E-Hub共享数据。
信息
产品家族 设备 状态 电流 电压 功率 电能 功率因数 报警 维护和诊断 电能质量 负载管理 环境参数 一般信息 通讯协议
空气断路器 Ema x 2(*) Mo d bus RS-485,
Mo d bus TC P,
Ekip Link"
空气断路器 New Ema x 2(*) Mo d bus RS-485
塑壳断路器 Tma x T(*) Mo d bus RS-485
塑壳断路器 Tma x T(*) Mo d bus RS-485
测量设备 M2M Mo d bus RS-485,
Mo d bus TC P
测量设备 CMS700 Mo d bus RS-485,
Mo d bus TC P
熔断器类产品 Slimline XR ITS 2 Mo d bus RS-485
数字输入用信号模块
(例如用于微断)
Ekip 信号模块-Modbus
TC P
Mo d bus TC P
数字仪表/传感器 脉冲电表(**) 数字I/O
数字仪表/传感器 模拟电表(**) 模拟I/O
弧光监测系统 TVOC-2 Mo d bus RS-485
以及多种其它即将推出的产品 *产品带通讯和测量功能专用附件 **仅适用于Ekip E-Hub模块
Ekip Up模块
Ekip Up 是全新的数字化馈线保护中继器,即插即用的创新功能可以实现与所有开关设备的连接,实现常规电气设备与云平台的连接,实现对电气系统的测量、保护和控制。 用户通过在Ekip Up装置上配置Ekip Com Hub模块就可以实现将任何的开关设备连接到ABB云平台,实现无缝链接。
该种专用的盒式通讯模块只需插入接线盒,再使用外部路由器连接到云平台。通过即插即用,
可以直接连接的设备:
空气断路器
塑壳断路器
微型断路器
计量设备
开关和熔断器
防电弧设备
软起动器
低压或中压继电器
系统升级
10分钟内即可实现设备与云平台的连接
化繁为简
与其他类似的解决方案相比, ABB Ability™ EDCS对硬件的需求减少60%;
ABB Ability™ EDCS的集成式架构可以节省布线和连接时间,大大简化设备的系统集成。
与服务
- ABB Ability™ EDCS授权账户
提供针对单一站点固定周期的监测、优化和控制权限。可允许多个用户的同时访问。
调试软件
- Ekip Connect3.0
可免费下载的调试和配置软件
即插即用
仅需插接即可将设备连接至云端,通过Ekip Connect软件自动扫描设备,几分钟即可完成系统配置。
如果购买硬件,自设置之日起,您的站点可以免费享用为期6个月的 ABB Ability™ EDCS云平台服务。
6个月期满之后该如何处理?
只需几步, 您便可以在线延续使用权限。
云平台会根据所连接的设备数量自动计算费用。
作为最常见的负载,电机在工业生产中发挥着巨大的作用,据不完全统计,全球70%的电能用于电机。电机的控制方式多种多样,常见的起动控制方式有直接起动方式、星三角起动方式、软起动方式、变频控制方式等。虽然变频控制方式具有起动冲击小、调速精确控制等诸多优点,但投资成本过大、谐波干扰、技术要求高等缺点限制了变频器在许多领域,许多场合的应用。针对常规的电机控制方式来说,我们只对直接起动、星三角起动、软起动控制方式进行推荐。ABB电气服务将根据客户的需求制定合理的升级改造方案。
直接起动控制方案
适用于起动/停止频率较低且负载变化比较小的小型和中型电机场合。
电机容量不超过110kW,建议不超过55kW。
优点:
起动力矩大、起动时间短、控制比较简单、
易于维护、而且比较经济。
星三角起动控制方案
适用于起动/停止频率较低,中型或大型电机空载或轻载起动的场合。
电机容量一般不超过315KW
优点:
结构和控制相对简单,工程成本相对比较经济,一定程度减轻对电网冲击。
软起动控制方案
适用于起动/停止频率相对频繁,负载变化较小的各种电机类型场合。
优点:
良好的软起动和软停车能力,可调节起动力矩,起动电流小无冲击,保护功能齐全且可以实现远程通讯
图中所示的是直接起动、星/三角起动和软起动在电动机电压(V)、电动机电流(I)和电动机转矩(T)时的不同表现
敬请联系我们
选择所在省份 选择所在城市
如果您选择ABB更换服务, 我们会评估适当的设备更换时间, 并快速高效地完成必要的更换, 同时确保最大限度缩短停工时间。